This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5962:i2c/smbus上的ARP?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/615838/msp430fr5962-arp-over-i2c-smbus

部件号:MSP430FR5962
主题中讨论的其他部件:MSP430WARE

我们的任何MSP设备是否支持ARP SMBus协议?

我认为这可以在软件中实现,但我想知道我们是否有任何示例,示例代码,应用说明来帮助完成这项工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Juan,

    Ryan在这个问题上有一个非常有用的答案: e2e.ti.com/.../168.3857万 如果这不能完全满足您的需求,请告诉我。

    此致,
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了Katie的评论之外,我们还在MSP430Ware中提供了SMBLib。 但它不支持ARP。 这部分是由于MSP430作为从属设备无法检测仲裁,因此ARP消息会乱码。 如果MSP430是主机,或者您可以保证MSP430首先“讲话”,并且其他从属设备有仲裁,则可能会这样做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我已经看到e2e帖子和其他人建议如何实施ARP,但由于这些帖子是旧的(2015年),我想我会检查一下是否有任何变化。  我在电子邮件中,认为TI有人正在研究这样的解决方案。