This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:逻辑1和0的UART电压级别

Guru**** 2583685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/615822/msp430f5529-uart-voltage-levels-for-logical-1-and-0

部件号:MSP430F5529

您好,

我试图找出设备UART接口中逻辑1和0的电压值。
 VOH和VOL分为规格,即降低和完全驱动强度。这是什么意思?

此外,它们还将其分为不同的Vcc (1.8V和3V)和VSS值。 具体来说,我通过微型USB电缆供电。不是5V? 内部是否有3V转换器?

我的一般用途是连接SIM900 GSM调制解调器,它在'1'和'0'的2.4 -3 V下工作。

谢谢你  

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我觉得你对我的理解不是很好。

    IM通过具有5V线路的微型USB端口为MSP供电。 我认为这不会损坏主板。

    不管怎样,我询问了UART线路及其电压值。 我认为我的电源正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能有一个低压降稳压器,可将USB的5 V电压降至3.3 V或芯片的VDD。 芯片上的输出引脚在低电压时输出约为0 V,在高电压时接近VDD。 这些电压可能因其所驱动的负载而异,这说明了"降低和完全驱动强度"的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIR,

    澄清一下,您是否使用了LaunchPad? 如果是这样,来自微型USB端口的5V电压将降至3V。 如果您不是,请确保您遵守 数据表第19页的5.1 部分中详述的绝对最大VCC电压额定值

    此外,Keith也是正确的。 这些线路将驱动0V (低电压)和VCC (高电压)。 有关输入值,请参阅第24页的5.7 部分,了解设备的施密特触发器参数的详细信息。

    此致,

    Matthew