请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR2311 您好!
我正在从事一个涉及降压转换器低侧控制的项目。 我想知道是否有方法可以使用数字IO引脚的上升/下降边缘重置TIME_B计数器。
我知道我可以通过CPU的硬件中断来完成此操作;但是,我尝试完全不涉及CPU。 我需要以150kHz的频率触发此中断,而CPU中断(尽管很短)会影响我的其它感应例程。
基本上,我的计划是使用计时器B和50 % 占空比从引脚获得PWM输出。 每当出现上述重置信号时,我希望PWM在关闭状态下重新启动。 这将允许我控制"高状态"的持续时间,同时保持低状态持续时间不变:
如果我可以在TBxCL1以上的时候重置计时器,那么我可以在使用恒定的关闭时间控制器的同时控制开启时间的宽度:
让我知道你们的想法。 有可能吗?
此致,
乔治