This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] MSP-FET:解决方案:将较新的MSP-FET与较旧的CCS或IAR版本配合使用

Guru**** 2826775 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430-FLASHER, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/614826/faq-msp-fet-solution-using-newer-msp-fets-with-older-ccs-or-iar-versions

部件号:MSP-FET
主题中讨论的其他部件:MSP430-Fasher

**这是一个信息性的帖子,所有回复都将被忽略。 如果您有任何疑问或问题,请创建一个新的E2E帖子并参考此帖子。 谢谢你。 **

当在7.0 ,IAR EW430 v 7.1 和IAR EWARM 8.10 以下版本的CCS中使用序列号以数字"17"或以上开头的MSP-FET时,存在一个已知问题。  该问题还会影响MSP430-Flasher的旧版本(在这种情况下,请更新至最新版本)。 该问题可能显示为“无法设置设备Vcc”错误信息或其他错误信息。 这是因为这些旧版本的IDE是在最新版本 的MSP-FET工具之前发布的,因此无法正确识别和处理 新工具。

首选的解决方案是更新到最新版本的CCS或IAR。 但是,如果您的情况下不能选择更新,请为您的CCS或IAR版本安装相应的补丁程序。 下表汇总了版本兼容性和可用的修补程序:

  新型MSP-FET (序列号从“17”或更高)开始 较旧的MSP-FET (序列号小于"17")
CCS v 6.0 或更早版本 不支持 支持
CCS v 6.1 Tm2. e2e.ti.com/.../6406.CCS_5F00_6_5F00_1_5F00_2.zip 支持
CCS v 6.1 3. e2e.ti.com/.../CCS_5F00_6_5F00_1_5F00_3.zip 支持
CCS v 6.2 e2e.ti.com/.../CCS_5F00_6_5F00_2.zip 支持
CCS v 7.0 或更高版本 支持 支持
  新型MSP-FET (序列号从“17”或更高)开始 较旧的MSP-FET (序列号小于"17")
IAR EW430 v 6.40 1或更早版本 不支持 支持
IAR EW430 v 6.40 2至IAR EW430 v 7.0 e2e.ti.com/.../IAR.zip 支持
IAR EW430 v 7.1 或更高版本 支持 支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Katie的更新!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用序列号从1401开始的MSP-FET,我尝试将其与CCS 5.5 一起使用。

    因为我一直在使用CCS V7,所以MSP-FET固件已更新为最新版本。 现在我不能将它与5.5 一起使用

    我必须使用5.5 代码,因为有一个MSP-EXP430F5438不能与最新的CCS版本一起编译的示例。 它与旧版本的5.5 一起使用。

    现在,由于此不匹配,我无法将此代码加载到闪存。

    请提供对主板进行编程的任何解决方案或替代方法。

    此致,

    Raju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Raju:

    5.5 不支持MSP-FET。 支持的最旧版本MSP-FET是6.0。

    有关获取在新版本的CCS上编译MSP-EXPF5438的示例代码的帮助,请创建单独的E2E帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,VR:

    CCS 6.0 v及以上版本正式支持与您一样的旧序列号MSP-FET。 请参阅MSP调试器的用户指南 www.ti.com/.../slau647 的5.6 1一般功能部分。

    您能否详细说明在更新的CCS上使用MSP-EXP430F5438用户体验代码时遇到的问题? 您是否已经有一个可以链接的线程来解决此问题?

    此致,
    Katie