This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:启动并运行GUI

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/615487/msp430fr6047-get-gui-up-and-running

部件号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他部件:EVM430-FR6047

您好,

我有EVM430-FR6047 1.0 01.14 01.20 v,安装了美国设计中心MSP430FR6047,并在1.60 00.14 上编程了USSLib_GUI_Demo (MSP430FR6047)。
我启动了GUI,可以连接。 但它说:" HID桥接器已连接----正在等待设备"。 如果我在Waveforms (波形)下按Start (开始),则
我加载Audiowell配置文件。 我在GUI中看到了新值,但没有发生更多的事情。

此致,Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Holger,

    如果GUI显示"HID Bridge connected - waiting for device"(HID桥接器已连接-正在等待设备),则问题可能是跳线未正确安装。  MSP430FR6047为更新的USS设计中心GUI使用I2C接口,其中原始1.0 硬件和GUI使用UART。  请确保J5上安装了3个I2C跳线(位于按钮下方)。  如果成功连接,“等待设备”消息应更改为“已连接到MSP430FR6047评估模块”。  请尝试一下,并告诉我是否有效。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddie,

    我有 EVM430-FR6047 2.0 v,并且我已成功连接。  但是,它无法在GUI上正确显示波形。错误消息显示:"在UP和下游通道中未检测到信号"。

    我可以从示波器中捕获波形。  我的参数设置是否有问题?

    此致,Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。 Holger