This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:MSP430FR5994

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/615459/msp430fr5994-msp430fr5994

部件号:MSP430FR5994

HII,

TI提供的在I2C协议帮助下连接两个MCU的示例代码不起作用。 我是I2C如何将两个 MSP430FR5994与I2C连接的新手。 是否有人可以为同一人提供任何参考代码? 请不要给出理论观点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aditya,

    TI发布的所有代码示例均经过验证 ,并可与正确的硬件设置配合使用。  

    能否告诉我您使用了哪些代码示例? 我建议您确认硬件设置。

    顺便提一下,我们有4个I2C寄存器级别代码示例您能否检查所有4个代码并确认您使用了正确的代码。