This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:DAC124S085EVM和Windows 10

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/615187/msp-exp430f5529lp-dac124s085evm-and-windows-10

部件号:MSP-EXP430F5529LP
主题:MSPDS中讨论的其他部件

MSP430 Launchpad, DAC124S085EVM 和Windows 10是否使用不同的驱动程序?

我能够更新Launchpad上的固件,但无法按照用户指南步骤2.3 中的建议安装驱动程序。  设备未在设备管理器中显示为“Other (其它)”,并且由于驱动程序未签名,因此强制将其手动阻止。

对于在我的系统上建立此模块的后续步骤,我有点不明白。

是否有解决方法可在Windows 10下识别MSP Launchpad?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在64位Windows 10上禁用驱动程序签名验证,从而可以手动安装未签名的驱动程序。 几个联机资源提供了完成此操作所需的步骤。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jeridiah:

    请确保您已完全更新CCS或IAR安装,因为它将包括用于MSP430 LP的最新USB驱动程序。 或者,您可以尝试www.ti.com/lit/mspds上的独立USB驱动程序安装包。