This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8335EVM:使用Matlab实现自动化

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8335EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/615345/lm8335evm-automation-with-matlab

部件号:LM8335EVM

您好,

 

我目前正在使用LM8335EVM板,我正在寻找使数据传输自动化的信息,我确实想用Matlab (如果可能)用C代码创建一个程序。

但是,除了提供的软件(LM8335EVM-GUI)之外,我没有找到任何其它软件来控制此主板的帮助。

是否有人已经尝试过? 或者,我是否可以找到帮助我制定计划的信息?

 

提前感谢!

米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michel:

    很遗憾,除了提供的GUI之外,我们没有针对此特定主板的任何其他软件支持。 EVM设计用于对器件进行基本评估,而不是真正用作独立主板。 如果e2e社区的任何成员开发出GUI之外的内容,希望他们可以让您了解。

    此致,
    最大