This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5847:TLV数据的准确性

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/615158/msp430fr5847-accuracy-of-tlv-data

部件号:MSP430FR5847

大家好,

请介绍MSP430FR5847的TLV数据。

在数据表(slase34d)第48页的表5-30 (2)中,其℃为30℃±3℃和85℃±3。

客户使用1.2 V内置基准转换内置温度传感器,然后读取TLV数据并进行计算。

(根据地址0x1A1A (30℃)和0x1A1C (85℃)计算得出)

当200个原型试制时,几乎是好的,但发现了两个错误较大的项目(5 - 6°C)。

在比较两者的TLV和另一MCU时,它是大不相同的。

请告诉我以下内容。

1.±3℃的精度是否得到保证?

2. 请告诉我温度传感器的校准值波动的程度。

3. 是否存在校准数据差异很大的可能性?

此致,

Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takashi:

    1.生产测试设备精度优于+-3C。

    2,应在+-3C范围内

    3.取决于测试设备的实际温度。

    "几乎好"是什么意思? 温差是否为0C?

    此致

    Lukas