This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/msp430fr5949:msp430fr5949用于LM3414调光器IC的LED调光

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5949, LM3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/614931/compiler-msp430fr5949-msp430fr5949-used-for-led-dimming-with-lm3414-dimmer-ic

部件号:MSP430FR5949
在“线程: LM3414”中讨论的其它部件

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好,

           请使用msp430fr5949 PWM为LED调光器提供代码,我希望使用msp430fr5949的PWM (计时器)使LED调光具有月光效果,我尝试了,但我的LED启动振铃变暗, 因此,我建议使用任何PWM代码,以帮助我在没有闪烁的情况下使用月光效果进行调光。请帮助我解决此问题。

此致,

金贾尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    通常,通过PWM调光LED由PWM的脉冲宽度控制。 脉冲宽度越短,LED将被感知到的亮度越低,反之亦然。 PWM实际上在PWM的剩余时间内将LED调亮,而在PWM的剩余时间内则调熄灭。 调光效果来自眼睛对LED快速切换的感知方式的限制。 如果LED关闭足够长的时间,眼睛会认为LED关闭,而不是变暗。 这是导致闪烁的原因。 换言之,PWM需要足够快才能变暗,但不能闪烁。 此处对PWM的频率与PWM的最小脉冲宽度进行了权衡。 PWM运行速度越快(频率越高),PWM的宽度越小,不会导致闪烁。 相反,如果PWM频率不够高,则需要增加最小脉冲宽度以减少闪烁。

    以上只是MSP430角度的通用LED控制。 为了解决您的问题,您需要使用此信息以及LM3414的具体信息(我不熟悉)。 希望这能有所帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

            感谢您的指导,我将尝试此操作并检查结果。

    翻新,

    基尼尔