This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5244:在等待初始化时稳定时钟期间,程序崩溃。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5242, MSP430F5244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/614702/msp430f5244-program-crash-during-wait-for-stable-clock-at-init-function

部件号:MSP430F5244
主题中讨论的其他部件:MSP430F5242

TI专家,您好!

请就我的客户问题向我们提供您的建议。

据客户称,MSP430F5244在使用此MCU作为24MHz时,在等待初始化功能的一部分时钟时跳至意外的PC。 但如果他们使用较低频率的设备(如16MHz或20MHz),则该设备可以正常工作。 此外,他们还使用MSP430F5242并为此器件运行相同的程序,但这种现象并未发生。

您是否曾遇到过此问题?
请您提供建议以解决此问题吗?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来好像内核电压没有增加。 但如果没有源代码,就不可能说…
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaka,

    要扩展Clemens响应,您是否在将时钟频率设置为24MHz之前将内核电压设置为级别3? 您可以参阅以下代码示例: dev.ti.com/.../

    此致,
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的意见。
    我的客户通过更改内核电压电平解决了此问题。

    此致。
    Kaka