This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:开机转换速率

Guru**** 2584665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/614837/msp430fr5994-power-on-slew-rates

部件号:MSP430FR5994

您好,

电压监控器是否足以保护零件免受慢速/快速电压斜坡时间的影响?

是否还需要一个?

我正在探索使用额外的负载开关来更好地控制这种情况,但我想知道我们是否需要为此牺牲空间。

根据设备用户指南中的第2.2 3节,我看不到转换率的任何限制,但 我想确定。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些限制在 特定于设备的数据表 中列出(第5.12 .1节)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Clemens:

    我完全错过了第5.12 1节中表5-1下的第一个脚注,该脚注指出,如果电源回转超过+-0.05V/us,您可能会遇到BOR事件。

    这回答了我的问题,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢克莱门斯!