This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:USS模块功能

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/614552/msp430fr6047-uss-module-function

部件号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他部件: TDC1000

您好,

现在,我将MSP430FR6047用于气体计。

传感器规格如下:

激发频率:300kHz-1MHz

驱动电压:30V

MSP430是否可以 通过外部/离散解决方案支持超过规格?

此致,

KYT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    MSP430FR6047设计用于水表。 因为超声波反射波比水表中的反射波小得多,我们需要一个额外的放大器来放大该信号。 但FR6047不能用作气体计量器。

    对于气体计,TI现在拥有另一个基于另一个MSP430的超声波气体计解决方案。 它尚未发布,但如果您感兴趣,您可以联系我们与您签署NDA。 然后,我们可以与您分享您需要的所有材料。

    该传感器驱动电压对于我们的MSP430部件来说过高。 传感器的驱动电压应低于3.3V。
    我们可以满足频率规格。

    此致,
    现金Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cash Hao,

    感谢您的快速回复。
    我了解电压/频率。

    是否有推荐或实际的传感器(TDX)?

    在TDC100x产品文件夹中,一些用户可以使用WEBENCHRegisteredDesigner TDC1000计算和设计某些制造商的TDX。


    此致,

    KYT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    在气体计解决方案中,我们还没有关于传感器的任何建议,因为它仍处于开发阶段。 我们计划使用不同的传感器测试MSP430解决方案。
    您是否正在进行气体计项目,并希望比较TDC1000和MSP430s的性能?

    此致,
    现金Hao