This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:DSLite版本7.2。0.2096 错误:MSP430:连接目标时出错:未知设备

Guru**** 2615155 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430F5438A, MSP430F6736, MSP-FET, MSP430F5438, MSP430-FLASHER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/631091/msp430f5438a-dslite-version-7-2-0-2096-error-msp430-error-connecting-to-the-target-unknown-device

部件号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他部件:UNIFLASH,MSP430F6736MSP-FETMSP430F5438MSP430-FasherMSP-Fasher

我正在尝试创建一个简单的系统,以便从命令行对板进行编程,因此不需要UniFlash。 我运行的是4.2 .0.1490 版的UniFlash。 我从UniFlash中创建一个“独立命令行”软件包。 我将uniflash_windows_64.zip解压到一个文件夹中,运行"one_Time_setup.bat",然后运行"dslite.bat",DSLite (版本7.2 .0.2096)始终会显示以下错误:

       执行启动脚本:MSP430
正在连接...
错误:MSP430:连接到目标时出错:未知设备
失败:操作已中止

我打开了dslite.bat批处理文件(-g linker.log)中的日志记录,并在linker.log中找到以下内容:

0x0.0017万EC 1201 3 MSP430 MSP C:MSP430_OpenDevice (MSP430F5438A,,0,0x0,0)
0x0.0017万EC 6084 3 MSP430 MSP R:MSP430_OpenDevice ( MSP430F5438A,,0,0x0,0)=-1
0x0.0017万EC 6084 3 MSP430 MSP C:MSP430_Error_Number()
0x0.0017万EC 6084 3 MSP430 MSP R:MSP430_Error_Number()=5
0x0.0017万EC 6084 3 MSP430 MSP C:MSP430_Error_String(5)
0x0.0017万EC 6084 3 MSP430 MSP R:MSP430_Error_String(5)=未知设备
0x0.0017万EC 6084 3 MSP430 GTI R:GTI_CONNECT( 0x266.6268万 )= 0xFFFFFFFF
0x0.0017万EC 6084 3 性能I:gti_connect已完成: 4.88.4457万s墙面,0.0万s用户+ 0.0万s系统= 0.0万s CPU (n/a%)

我可以从UniFlash本身获取设备进行编程,但我想使用命令行工具进行生产。 从UniFlash中,我在日志中(从DS.log中)获得以下信息:

0x0.0016万A4 344603434.4603万 3 MSP430 MSP C:MSP430_OpenDevice (MSP430F5438A,,0,0x0,0)
0x0.0016万A4 345270434.527万 3 MSP430 MSP R:MSP430_OpenDevice ( MSP430F5438A,,0,0x0,0)= 0

为什么DSLite出现故障,而UniFlash成功? 是否有方法使内部函数“MSP4S_OpenDevice()”从命令行通过DSLite工具成功? 请告诉我。

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    感谢您的详细帖子。

    我的第一个建议是尝试更新到最新的UniFlash脱机版本,即4.2 .1.1562 版本。 也许这个问题已经解决。

    如果这不起作用,您能否尝试使用我们的UniFlash在线版本并查看此问题是否仍然存在? 我为我们的MSP430F6736设备执行了此操作,独立命令工具运行良好。 根据终端的输出,我使用的是DSLite版本7.2 .0.2152。

    以下是我们基于云的UniFlash的链接: https://dev.ti.com/uniflash/

    以下是生成独立命令工具 的说明:processors.wiki.ti.com/.../UniFlash_v4_Quick_Guide

    运行两个.bat文件时,可能需要管理员权限。 同时,我将联系我们的工具团队,让他们意识到这个问题。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    我下载并试用了新的UniFlash (版本4.2 .1.1562)。 其中包含DSLite版本7.4 .0.1095。 我仍然收到“未知设备”错误。 然后我尝试了在线的UniFlash版本4.2 .0.1490 ,它包含DSLite版本7.2 .0.2152 ,我仍然收到“未知设备”错误。 我在两种情况下都以管理员模式运行Windows命令提示符(我在Windows 7上运行此命令提示符)。 我一直在尝试使用MSP-EXP430F5438开发板和编译为.hex文件的CCS v7闪存测试代码。

    您是否可以通过实际的MSP430F5438A部件在您的端尝试此功能并查看它是否适合您? 也许您可以使用MSP-EXP430F5438开发板(如果有)。

    下面是我从MSP-FET设备本身看到的内容。 当MSP-FET首次尝试编程时,红色模式LED指示灯闪烁,绿色电源LED指示灯保持熄灭。 无法编程且绿色电源指示灯亮起。 此时,UniFlash允许我重试,但DSLite只是中止。 从UniFlash重试时,绿色电源LED保持亮起,而红色模式LED持续闪烁,并且部件实际上已编程。 您是否可以将此重试功能放入DSLite程序中,或者您是否可以仅修复代码以使其自行重试?

    我想请告诉我,您是否可以让它在您的端对MSP430F5438A部件起作用。在我的端,我的想法已经不多了

    谢谢!
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James,

    我将尝试使用DSLite版本7.4 .0.1095 和UniFlash版本:4.2 .1.1562 附加我试用的日志。

    Mike

    e2e.ti.com/.../0602.blinker.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    感谢您提供更多详细信息和日志文件。 我试图用目标插座板MSP-FET和MSP430F5438复制您的问题,但使用基于云的UniFlash CLI和在CCS 7.2 v.0中生成的msp430x54x_FET_1.c.out文件,一切都按预期运行。 我的PC也是Windows 7 64位。

    您最近是否购买了MSP-FET? 另外,您能否告诉我您拥有哪个版本的CCS v7?

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jason:

    我的MSP-FET和MSP-EXP430F5438实验板是在今年5月购买的。 MSP-FET盒上的标签显示"SEAL DT 10/25/16"。

    我目前正在使用CCS v 7.2 .0.0.0013万 ,但自从最初安装CCS 7.2 以来,我已经安装了几个更新。
    从CCS中的“Installation History (安装历史记录)”选项卡:
    2017年8月3日,中午12:26:24 CDT安装了7.2 Studio.0.0.0013万。
    2017年8月3日,12:41:49 PM CDT已安装org.eclipse.rtsc.xdctools:3.32 .2.25 ,org.eclipse.rtsc.xdctools:3.50 .2.20
    2017年8月15日,10:01:44 AM CDT更新包括:COM.TI.CGT.m442.Win32 430.16 ,com.ti.msp.debug_probe,com.ti.msp430.ccs_header_files,com.ti.msp430.gcc_header_files,com.ti.msp430.support_files
    2017年9月20日10:25:24 AM CDT更新包括:COM.TI.gcc.MSP430-Win32
    2017年10月10日9:39:47 AM CDT更新包括:COM.TI.dsflash.win32

    作为一项测试,我尝试使用.out而不是.hex文件(因为您说您已经使用msp430x54x_FET_1.c.out进行了测试)。 运行dslite.bat文件时,我仍收到带有.out文件的"未知设备"错误。

    您认为MSP-FET固件存在问题吗? 是否有办法告诉我MSP-FET上正在运行的固件版本?

    此致,
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    感谢您提供更多信息。 我确信这将帮助我们的工具团队了解发生了什么。 我已将他们圈入,正在等待他们的反馈。

    在我们尝试找出CLI软件包的问题时,我们提供的另一个命令行工具是MSP430-Fasher。 我使用以下命令检查MSP-FET的固件版本,使用在终端窗口中执行的命令“MSP430Flasher.exe -i Detect”检查MSPFlasher文件夹(对于我来说是C:\ti\MSPFlasher_MSP.15 1.3)。 如果固件太旧,则MSP430-FLASHER可能不会显示。 当MSP-FET的固件版本较旧时执行上述命令时,可能会要求您更新固件。

    您可以尝试安装和使用最新的MSP430-FLASHER来升级MSP-FET的固件,然后尝试对MSP430F5438A进行编程。 我在 下面提供了MSP Flasher's User's Guide (MSP闪光灯用户指南)供您参考。 第3节包含可用的触发器和参数,第4节包含退出规范。 第7节包括几个从.txt文件加载和执行代码的示例命令。

    如果您对MSP430闪光灯有任何疑问或遇到任何问题,请告诉我。 希望这能帮助您在发展过程中取得进展。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    我使用-i Detect选项试用了MSP Flasher 1.3 v > 15软件。 它表示FET固件是最新的。
    我在下面粘贴的其余信息:
    *参数:-i检测
    *---------------------------
    *驱动程序 :已加载
    * dll版本:3100.1万
    * FwVersion:3100.0003万
    *接口:检测
    黄禹锡教授组(HwVersion): U 3.0
    * JTAG模式:自动
    *设备 :MSP430F5438A
    * EEM :7级,时钟控制2
    * VCC关闭

    我决定尝试使用闪光器软件从命令行对MSP430进行编程。 使用CCS软件中的.hex文件,Flasher返回“ERROR: file type could not be identified”(错误:无法识别文件类型)。 然后,我将.hex文件每行的第一个字符从“%”更改为“:”。 然后,Flasher软件返回“ERROR: Error within Intel Hex file.(错误:Intel Hex文件中的错误。)” 我尝试了Unix和DOS EOLS,两种情况都有相同的错误。

    最后,我开始研究如何在编译器中制作TI文本文件。 在Project -> Properties -> CCS Build -> MSP430 Hex Utility中,我单击了“Edit Flags...”并添加了“--ti-txt”。 然后,我使用Hex Utility生成的TI文本文件尝试了MSPFlasher。 它是有效的。 现在,我可以从命令行对TI MSP430部件进行编程。

    总之,不要放弃MSPFlasher计划。 我在几个地方看到它已经过时了,但现在看来,它是从命令行对某些芯片进行编程的唯一方法。

    此致,
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    感谢您的更新。 我很高兴听到MSP430闪光灯使用TI文本文件非常适合您。 即使某些标志/功能已过时,我也不希望MSP430闪光灯很快就会消失。

    我还没有从我们的工具团队那里听到有关CLI问题的消息,所以继续使用MSP430-Flasher。 如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    谢谢,我现在将继续使用MSP Flasher软件。 如果工具团队解决了CLI问题,请对此线程作出响应,以便我知道更新我的UniFlash安装。

    此致,
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要这个。 如果您有任何其他问题,请随时告知我们。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    快速更新-软件团队正在尝试复制您的问题,但尚未能够复制。 他们有一些后续问题。

    • 您使用的是MSP430F5438A的哪个器件版本?
    • 您使用的是哪种JTAG接口(2线SBW或4线JTAG)?

    我知道MSP430-Fasher可以自动检测要使用的JTAG接口(基于您的硬件配置),但我不确定CLI是否可以执行此操作。 可能是它使用了错误的接口,这可能会导致此错误消息。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    感谢您的更新。 对于MSP430F5438A的器件版本,我不知道。 我似乎需要编写一些代码来查询TLV寄存器,然后向您发送结果。 我正在使用4线JTAG接口。 我们的JTAG原理图与SLAU278Y图2-1所示的信号连接一致。

    此致,
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    感谢您提供信息并遵循图2-1中建议的连接(这对于正确的JTAG操作非常重要)。 您可以通过查看软件包的顶部来识别版本。 通常,显示“REV x”,其中x是特定的修订版代码。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike,

    在您的原始帖子中,您提到您可以使用GUI对设备进行编程,这是否始终有效? 使用CLI (DSLite)始终失败?

    如果是,还可以为GUI运行提供调试服务器日志记录吗? 我认为您已经提供了失败的CLI运行的日志,因此我想尝试比较两个日志文件,看看有什么不同。

    谢谢!
    Ricky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我检查了包裹。 我使用的是Rev. F零件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ricky,

    我可以使用GUI进行编程,但第一次尝试总是失败。 因此,是的,在这方面是一致的。 是的,我从未能使用独立命令行工具对该零件进行编程。

    我将很快为您提供GUI程序员的日志。

    此致,
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike,

    有趣;所以第一次在GUI中总是失败? 这也许说明了GUI和CLI流之间的区别,因为如果不关闭所有内容并在CLI中重新启动,您将无法进行第二次编程尝试。

    希望GUI日志将提供一些有用的信息,说明导致此问题的原因。

    谢谢!
    Ricky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricky,

    我正在附加UniFlash编程运行中的日志文件。 下面是来自UniFlash控制台的简短输出:

    [MSP430,4:53:58 PM][ERROR] 2017年15月11日 :连接目标时出错:未知设备

    [ 2017年15月11日 ,4:54:05 PM][信息] MSP430:闪存/FRAM使用量为2552字节。 RAM使用率为215字节。

    [ 2017年15月11日 ,4:54:05 PM][成功]程序加载已成功完成。

    Mike

    e2e.ti.com/.../ds.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    感谢您提供设备版本。 在使用MSP-FET对设备进行编程时,您是使用外部电源为设备供电,还是使用MSP-FET为设备供电?

    感谢您的耐心等待和反馈,我们将努力缩小问题范围。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    我正在使用外部电源为MSP430供电。

    此致,
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。 我已经传递了您的反馈。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    很抱歉耽误你的时间。 软件团队仍在努力解决此问题。 能否尝试配置CLI软件包以使用慢速JTAG模式? 我已为MSP430F5438A附加了一个目标配置文件(.CCXML),该配置文件已针对该模式进行了配置(使用CCS进行配置)。 使用 基于云的UniFlash工具,选择"从现有目标配置文件创建会话"选项,选择此.CCXML文件,单击"开始",然后生成CLI软件包。

    如果可以的话,请告诉我,再次感谢您的耐心等待。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到我没有附加.CCXML文件。 在这里。

    e2e.ti.com/.../MSP430F5438A.ccxml

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James,

    我已经离开这个项目一段时间了。 感谢您的更新。 下周我将能够测试配置文件。

    此致,
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    绝对是! 不要着急,感谢您让我知道。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James,

    仍然不能使用新的配置文件。 我要将终端日志和通过在dslite.bat文件中添加-g选项生成的可执行日志附加到附件中。

    Mike

    e2e.ti.com/.../terminal.log

    e2e.ti.com/.../test.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    非常感谢您尝试此操作。 我会将日志文件转发给我们的软件团队,如果发现任何问题,我会通知您。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    我又来了。 我们的软件团队为此案例创建了一个自定义DLL,我已将其附在附件中。 如果您方便(不着急),请尝试将MSP430闪烁器工具使用的DLL切换为此DLL,使用MSP430-闪烁 器工具对器件进行编程,并共享日志文件吗? 再次感谢您的帮助和耐心。 我们非常感谢。

    e2e.ti.com/.../MSP430.dll

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James,

    我尝试了新的DLL文件。 运行dslite批处理文件时,新固件已加载到我的MSP-FET上。  安装新固件后,它打印出已成功将图像加载到微控制器。

    以下是日志文件:

    e2e.ti.com/.../new_5F00_dll_5F00_test.log

    e2e.ti.com/.../command_5F00_prompt.log

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    我尝试了在CSS上使用测试固件的MSP-FET,以查看它是否会停止调试器上所需的重试,但CSS将旧固件重新加载到MSP-FET上。

    我不确定使用测试DLL加载软件是否成功是福禄克的,所以我再次尝试了命令行。 这一次它第一次失败了。 我尝试了很多次,有一些成功,也有一些失败。 我取得了成功,这意味着我认为您正朝着解决问题的方向前进。

    以下是新的日志文件:

    e2e.ti.com/.../new_5F00_dll_5F00_test2_5F00_command_5F00_prompt.log

    e2e.ti.com/.../new_5F00_dll_5F00_test2.log

    此致,

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    很棒! 非常感谢您共享这些详细信息和日志文件。 我会将它们传递给我们的软件团队,让您随时了解最新信息。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    [报价用户="Mike Ostrego"]

    我尝试 了在CSS上使用测试固件的MSP-FET,以查看它是否会停止调试器上所需的重试,但CSS将旧固件重新加载到 MSP-FET上。

    我不确定使用测试DLL加载软件是否成功是福禄克的,所以我再次尝试了命令行。 这一次它第一次失败了。 我尝试了很多次,有一些成功,也有一些失败。 我取得了成功,这意味着我认为您正朝着解决问题的方向前进。

    以下是新的日志文件:

    (请访问网站以查看此文件)

    (请访问网站以查看此文件)

    [/引述]

    为了确认,MSP-FET的固件在与CCS一起使用后已使用原始DLL进行了更新,但与CLI一起使用时出现了几次失败。 使用测试DLL时,您未看到CLI出现任何故障。 这是否正确?

    第二个测试日志显示第一次尝试成功和不同的错误行为(验证错误而不是连接错误)。 如果可能,您是否可以共享MSP-Flasher控制台输出?

    再次感谢。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    当我重新运行DSLite命令行工具时,实验DLL MSP430-dll重新编程了MSP-FET,我认为与第一次实验测试相同的MSP-FET固件负载。 我这样做的原因是我不能相信固件安装本身不会推动MSP-FET正常工作。 这是我第二次测试试验性的MSP430.dll,如果您看一下我之前发布的new_dll_test2_command_prompt.log,则在安装新的MSP-FET固件后,写入失败。 是的,与原始MSP-FET固件无法写入时,这是另一个错误。

    错误:MSP430:在长度0xa2的第0页0x5c00处写入内存块时出现问题:
    无法写入设备内存
    错误:MSP430:文件加载器:验证失败:目标写入0x05C00失败
    已完成

    同样,如果您查看new_dll_test2_command_prompt.log文件,它似乎每隔运行dslite一次就无法将可执行文件写入MSP430微处理器。 我认为这是一个进步。 50 % 速率下的故障优于100 % 速率下的故障。 我遇到的问题是,每次在UniFlash或CCS中运行MSP-FET时,旧固件都将被重新送入MSP-FET。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外,我在上一篇文章中将MSP-Flasher/DSLite的控制台输出共享为new_dll_test2_command_prompt.log。
    以下是链接:
    e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/166/new_5F00_dll_5F00_test2_5F00_command_5F00_prompt.log
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    感谢您分享这些详细信息。 我已将它们传递给我们的软件团队。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有运行批量擦除的方法?
    我尝试为我们的合同制造商使用独立工具,但它似乎不执行批量擦除,因此必须使用uniflash GUI,这对于生产来说是不可接受的。

    感谢您的反馈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Joshua,

    请记住,大容量擦除会擦除Main,Info和BSL内存。 这是您需要做的吗? 我假设您要在对图像编程之前擦除设备。 因此,Standalone Command Line (独立命令行)工具应该可以正常工作。 使用基于云的UniFlash工具,您可以在"设置和实用程序"下配置下载选项(可选择编程前擦除哪些内存区域)。 除非正在擦除特定地址范围,否则不要更改“擦除”选项下的任何内容。

    作为替代方案,您是否考虑过使用MSP430-Fasher? 命令行编程器也允许您擦除设备。 以下是用户指南供您参考。

    www.ti.com/.../slau654d.pdf

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序