This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FW427:MSP430FW427可以't定义全局变量7.3

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FW427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/631577/ccs-msp430fw427-msp430fw427-can-t-define-global-variables-ccs7-3

部件号:MSP430FW427
主题中讨论的其他部件: MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好:

        我在7.3 中定义了一个全局变量,并更改了main函数中的值。 问题是 我无法如下图所示调试项目。 如果我不更改该值,就可以了。 我不知道为什么。

     硬件:MSP430FW427

      CCS:7.3

     MSP430Ware: v 3.80 .01.01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    您能否解释一下您所说的"我无法像下图那样调试项目"的含义? 在执行所指出的代码行时,您是否在“校准”变量中看到了适当的值?

    这可能是优化指定代码行的编译器。 您是否尝试关闭优化或将变量初始化为易失性?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb:

                感谢您的回答 !

    "我不能像下面的图片那样调试项目?" 我的意思是,当我单击项目的调试时,不能使用运行按钮(它是灰色的,正常情况是绿色的)。 问题情况图片如下所示(数字1):

    我已关闭优化,但它不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    我对延迟答复表示歉意。 此回复的通知不知为何错过了我的收件箱。 您是否能够解决问题?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb:

             感谢您的回复。 问题未解决。 我现在在IAR中调试代码。

    此致

    Gary Gao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary:  

    您是否可以在CCS中给我发送一份项目副本,其中包含仍存在问题的最小代码量。 我想在我的设置中对此进行测试。

    此致,  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb:

                这是我的测试code.e2e.ti.com/.../3252.fet410_5F00_ta_5F00_16.c.zip 你可以测试它。 我使用 4线JTAG对其进行调试。

    此致

    Gary Gao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    您使用什么硬件来调试此项目?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb:

                我使用了客户制造的硬件。 硬件可以与IAR一起使用,所以我认为没问题。

    Gary GAAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    我测试了这个,没有观察到你看到的问题。 自上次讨论以来,您是否能够在CCS中完成此工作?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caleb:

    感谢你的帮助。 我还不知道原因。 但我在IAR中使用得很好,所以我现在使用IAR来完成工作。 你已经测试了代码没有问题,这很好。可能是我的硬件出了问题。

    此致
    Gary Gao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    我现在要关闭此线程,但如果您有任何更新,请随时回复此帖子,该线程将重新打开。

    此致,
    Caleb Overbay