This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5132:MSP430F5132

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/634996/msp430f5132-msp430f5132

部件号:MSP430F5132
主题中讨论的其他部件:PMPBQ2.465万

尊敬的先生:

我们正在开发太阳能逆变器的设计,为此,我们使用PMP7647作为一个有绳驱动器。 因此我们需要  此驱动器电路的光绘细节和源代码来开发我们的PCB。

请告知我们在哪里可以获得 此驱动器电路的光绘详细信息和源代码。

谢谢,此致,

Heamantha Kumara N K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hemantha,您好!

    请在以下网址查找: www.ti.com/.../TIDA-0.0121万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢JETIM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    在上面共享的内容中,提供了光绘文件的详细信息。 感谢您的更新。
    对于我的设计,我需要转储源代码,因此请告诉我在哪里可以获得?

    谢谢,此致,
    Hemantha Kumara N K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已从TI选择bq2.465万和PMP 7647的要求。 我们对此没有什么疑问。
    1. 我们能否将bq2.465万与铅酸,管状正极板富液或管状Gel / AGM,VRLA,12V-40Ah @ C/10放电率电池连接?
    2. 我们希望输入功率可以从7.2W扩展到45W。 请帮助我们实现这一目标。
    3. 我们能否实现3个阶段的充电? 散装法,吸收法和浮子法。
    4. 充电电压应可编程。
    5. 我们希望RTC接口能够控制具有不同时区的LED灯的亮度,并且应该可以编程。
    6. 请您分享这两个部分的参考设计和源代码吗?

    谢谢,此致,
    Hemantha Kumara N K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已从TI选择bq2.465万和PMP 7647的要求。 我们对此没有什么疑问。
    1. 我们能否将bq2.465万与铅酸,管状正极板富液或管状Gel / AGM,VRLA,12V-40Ah @ C/10放电率电池连接?
    2. 我们希望输入功率可以从7.2W扩展到45W。 请帮助我们实现这一目标。
    3. 我们能否实现3个阶段的充电? 散装法,吸收法和浮子法。
    4. 充电电压应可编程。
    5. 我们希望RTC接口能够控制具有不同时区的LED灯的亮度,并且应该可以编程。
    6. 请您分享这两个部分的参考设计和源代码吗?


    此致,
    Hemantha Kumara N K.