This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:eZ430是否可以对MSP430FR2433进行编程?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, MSP-EXP430FR5739, MSP-EXP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/631274/msp430fr2433-could-ez430-program-msp430fr2433

部件号:MSP430FR2433
线程中讨论的其他部件: MSP-EXP430G2MSP-EXP430FR5739MSP-EXP430FR2433

亲爱的Champs:

如检查 MSP Debuggers User's Guide (修订版 i),我发现以下信息,MSP-EX430G2上的eZ430似乎可以对MSP430FRxx系列进行编程。

但它不起作用。  

因此,我们要检查eZ430是否支持MSP430FR2433。

如果您有任何建议,请随时告知我。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FR2433未在表1中标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janet,您好!

    MSP-EXP430G2 LaunchPad EZ-430不支持FRAM设备,请参阅MSP调试程序用户指南(SLAU647)的表1: www.ti.com/.../slau647i.pdf

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens & Ryan:

    感谢您的回复。  

    正如您所说,我还查看 了MSP Debuggers User's Guide (Rev i)

    在P45上,它显示“闪存和FRAM编程支持”(参见红色块)。 但它也提醒"受限设备支持"。 因此,我们检查 了表1。 P4上的调试探测器功能和设备兼容性。  

    但在 表1中。 Debug Probes Features and Device Compatibility (调试探测器功能和设备兼容性),我们发现eZ430不支持任何FRAM设备。

    因此,我希望再次与您确认以下问题:

    1. LaunchPad (MSP-EXP430G2)上的eZ430是否仅支持 F2xxx和G2xxx?

    2.  LaunchPad (MSP-EXP430G2)上的eZ430是否不支持任何FRAM设备?

    3.如果2为"否",  则LaunchPad (MSP-EXP430G2)上的eZ430 支持哪个FRAM设备?  

    如果您有任何建议,请随时告知我,

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如表1条目所示,MSP-EXP430G2上的仿真器仅支持"F20xx,F21x2,F22xx,G2x01,G2x11, G2x21,G2x31,G2x53英寸。 您可以在MSP-EXP430G2手册中找到相同的列表。

    此列表中没有FRAM设备。

    提到FRAM支持只是因为它用于MSP-EXP430FR5739。

    要对FR2433进行编程,您需要FET或带EZ-FET (Lite)的LaunchPad。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Clemens:

    感谢您的再次确认。
    我将使用EZ-FEET(Lite)对MSP430FR2433进行编程。
    但我仍然希望我可以使用仿真器驱动程序固件更新,让eZ430支持最新设备,而不是更改为使用其他仿真器。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janet,

    您现在可以购买MSP-EXP430FR2433 LaunchPad。

    此致,
    Ryan