This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:MSP432错误260

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/635639/ccs-msp432p401r-msp432-error-260

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我在使用MSP433.2401万r启动板调试每个项目时遇到以下错误  

CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到XDS110失败。 原因可能是一个或多个:固件更新无效,XDS110序列号无效或USB连接故障。 固件和序列号可以使用xdsdfu实用程序进行更新,该实用程序位于安装的.../CDS_base/common/uscif/xds110目录中。 有关说明,请查看readme.txt文件。 (仿真软件包6.0 .14.5)  

请帮我解决这个问题  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调试JTAG页是调试调试调试相关问题的最佳起点。  在此页面上搜索"XDS110"以查找错误260的建议。

    在这种情况下 ,该错误通常表示无法自动更新XDS110。 有一种使用xdsdfu实用程序手动执行此操作的方法,该实用程序可在  安装的c:\ti/<CCS install>.../CDS_Bound/common/uscif/xds110目录中找到。 有关说明,请查看readme.txt文件。

    此致,

     Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    感谢您的回复

    在该路径中,未提及从何处开始该进程仅提及命令。

    这是我在培训中使用过的,工作正常,但在这之后,我上周打开了此工具,我在调试时收到此错误...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    当我将它连接到USB端口时,我遇到了这个问题,如果我将它连接到笔记本电脑上的SATA端口,它就能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 不清楚这会带来什么变化,但很高兴您找到了一种行之有效的方法。