This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2533:Captivate触摸分辨率问题

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/634050/msp430fr2533-captivate-touch-resolution-question

部件号:MSP430FR2533

MSP430冠军,您好

我的客户想要在他们的产品中使用富有魅力的触控,他们需要我们的触控能够满足0.01PF~0.05PF的分辨率,是否可以?

如果是,请建议如何计算?

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eric,

    这适用于哪种类型的应用程序? 如果是按钮,滑块或滚轮功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jace
    这是一种特殊的车轮接触。

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eric,

    这里我们需要更多信息。 车轮有多少个元件? 车轮的分辨率(位置)是多少? 我假设这是一个HMI,或者您是否正在尝试检测手指以外的其他东西的位置?

    您最初提出的检测0.01pf-0.05pF的问题不是分辨率问题,而是灵敏度问题。这种灵敏度将由您的传感器和板布局决定。 有关车轮的详细信息,请参阅Captivate设计指南 。www.ti.com/captivatetechguide 。 导航至DesignGuide ->滑块和滚轮
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否能够解决您的问题? 如果没有响应,此线程将很快关闭。