This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:无法使调试器在IAR Workbench上工作

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/629980/msp430g2553-not-able-to-get-debugger-working-on-iar-workbench

部件号:MSP430G2553

我在装配语言程序中使用IAR Workbench已有多年。  到目前为止,这种情况一直很好。  我最近购买了一台新的Windows 10 PC,并安装了代码受限的Kickstart IDE (7.10。5)的最新版本。  我尝试加载的程序构建正常,但当我尝试下载时,无法正常工作。  随后尝试下载和调试将导致通信错误。  任何人都知道导致这种情况的原因以及可以采取什么措施来解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    请确保您不会受到以下即时贴所示内容的影响: e2e.ti.com/.../61.4826万

    除此之外,您是否可以指定正在使用的调试器? 您使用的是Launchpad吗? 调试器和芯片之间的连接是什么样子的? 使用完整的JTAG或SBW接口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用带有Spy-by Wire接口(3.3V,GND,TEST和RESET-)的Launchpad板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    很抱歉,因为我一直在度假,所以迟到了回复。 您是否能够解决您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我只在模拟模式下使用该版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    主板顶部的所有跳线是否都已关闭?
    安装的芯片是否带有朝向USB插座的封装缩进。
    是否可以尝试从CCS云下载示例代码? (http://dev.ti.com)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否能够解决您的问题? 如果没有响应,此线程将很快关闭。