This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:有关MSP430FR599x的端口中断的问题数据表

Guru**** 2595160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/635227/msp430fr5994-the-questions-about-port-interrupt-of-msp430fr599x-data-sheet

部件号:MSP430FR5994

您好,

客户询问了有关Port4~port8中断的问题,SLASE54B的第69页描述了以下内容。
 
[ I/O端口P4 P4IFG.0至P4IFG.2,类似的端口5~8,而I/O端口P3 P3IFG.0至P3IFG.7。]
 此问题提到 了URL  port_3和port_4中断,但 与已解决的问题不一样。

我想知道这是打字错误,但为了安全起见,我想为客户确认这一点。

此致,
山内和夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Trout,

    感谢您指出这一点。 我将向我们的专家确认这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yamauchi-san,

    查看数据表第20页 www.ti.com/.../msp430fr5994 表4-2列出了所有端口4,5,6,7引脚均具有端口中断功能。 我认为第69页上的表是需要更新的表,数据表中提到的表4-2和其他所有引脚都表明这些引脚具有中断功能是正确的。 但由于负责2天的球队将在国庆节期间进行,所以在几天内无法得到最终确认。 我回复后会立即回复。 感谢您报告此事!

    此致,
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Katie,
    感谢您的支持。
    请回复我,因为我已要求我的用户等待E2E确认。
    此致,
    山内和夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yamauchi-san,

    我可以确认其他引脚确实存在中断-数据表中的其他位置是正确的,表明它们都具有中断功能。 我们将努力更新您提到 的表格。

    此致,

    Katie