请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430G2553 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我希望在三个WFP 2.2 ,WFP 2.3 和WFP 2.4 上有PWM输出。 我尝试过以下代码,但它只适用于WFP 2.2 ,而不适用于WFP 2.3 和WFP 2.4。
代码:
P2DIR |= BIT2|BIT3|BIT4;// WFP 2.2 ,WFP 2.3 ,2.4 输出 P2SEL |= BIT2|BIT3|BIT4; TA1CCR0 = 512-1;// PWM周期 TA1CCTL1 = OUTR1_7;// CCTR1重置/设置 TA1CCR1 = 384;//CC1 MOD/ TA1MOD/ T1 MOD_工作周期
请帮助我理解上述代码中的错误。 是否可能在上述三个不同引脚上具有相同的PWM占空比?
是否可以使用单定时器在三个不同引脚上生成不同的PWM占空比?
谢谢!
克鲁纳尔