This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5247:电流过至低功耗状态

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5247, MSP430G2955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/630849/msp430f5247-brownout-going-to-low-a-power-state

部件号:MSP430F5247
主题中讨论的其他部件: MSP430G2955

微处理器使用MSP430F5247,从使用MSP430G2955的早期修订版迁移而来。 我正在使用CCS 6.1 在C语言中编程。

下面的电路部分显示了所涉及的电源管理电路。

该设备由尝试与其通信的设备的射频能量唤醒,Q3B门的通电信号。 微处理器在启动顺序中较早锁定电源,从而使VACT_LA处于高位。 与旧处理器相比,新处理器需要更长的时间来稳定DCO,并且在微处理器成功锁定电源之前,通电信号有时会崩溃。 通过将锁扣置于启动带有FLL的DCO之前,解决了该问题。

但是,如果通电电路过早收缩而闩锁无法固定,微处理器有时会进入Limbo状态。 通过CCS中的调试程序连接到它,作为一个运行目标,我能够检查寄存器,发现CPU和振荡器已关闭。 看门狗正在工作,但已达到最大时间间隔。 我先解决了看门狗问题,这样在进入这种状态后,微型电脑很快就会重置。 然后继续解决了使闩锁更快发生的真正问题。 几乎解决了问题。

这使我要提出我的问题。 微处理器是如何进入这种状态的?

作为验收测试的一部分,我测试了BOR模拟电池故障,没有发现任何问题。 我只能想象一下,当电源锁定停止时,微处理器会出现某种程度的褐色。 但是,如果完全断开闩锁,微处理器将不得不等待下一个传输的数据包尝试开机。

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    如果我正确理解上述电路,射频能量器件会使Vcc应用于MSP430。 那么MSP430是否必须唤醒,完成初始化并将VACT_LA设置为高电压以保持开机? 我可以看到,这是一种节能尝试,但MSP430控制自己的电源似乎相当复杂。

    此外,如果您可以在等待消息时使用4.5 ,然后根据通电信号唤醒,则唤醒每条消息的操作可能会抵消任何节能效果。 LLA4022 4.5 只消耗0.18uA,而启动时的电流消耗是未指定的。 我强烈建议您重新配置为更稳定的设置,就像我刚才所说的那样。 这将降低您的整体系统复杂性,组件数量,成本以及您当前的消耗。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb

    感谢您的思考。

    是的,您已经描述了电路的哪些方面做得很好。 设备在安装后大部分时间都处于开机状态。 通电后,它在LMP3中等待RF的时间超过95 %。 但是,制造和安装之间的时间可能长达两年。 这就是为什么它还具有断电状态以节省电池的原因。 设备已密封,只能使用射频能量激活。 这不能更改。 电源管理电路中有许多是我没有展示的,因为它会混淆我提出的问题。 我想简化很多流程,因为这不是必需的,但我只是软件的人,我只能投一票。 我更喜欢将通电信号作为施密特触发器的输入,触发已知持续时间的单次触发,以清洁地打开和关闭MSP430。

    我认为,我对代码所做的更改通过修正时间来解决了问题。 但是,我想了解MSP430在通电和闩锁计时不理想时进入的limbo状态。 我已阅读错误表数次,但找不到任何匹配项。 我怀疑数据表中可能有我错过或误解的内容。

    如能帮助理解这一点,我们将不胜感激。

    谢谢,Jeff。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    要完全了解MSP430可能发生的情况,我需要更多有关VCC在开机期间的外观的信息。 是否可以在故障期间探测这条线并将范围镜头发布到论坛上?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb,

    我离开办公室一周。 我将再做一个事情,让这一时刻进入范围。

    谢谢,Jeff。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    您对此有任何更新吗?

    此致,
    Caleb Overbay