This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC430F5137:使用无线电通信在两个微控制器之间发送数据

Guru**** 2593490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/632261/ccs-cc430f5137-using-radio-communication-to-send-data-between-two-microcontrollers

部件号:CC430F5137

工具/软件:Code Composer Studio

您好-

我非常自豪地拥有两个MSP EM-CC-430F5137-900微控制器。 对于一个学校项目,我尝试让一个微控制器读取一个模拟输入,然后根据这个输入,使用射频通信向另一个微控制器发送一个'0'或'1'。 目前,我只是关注问题的'将1或0传输到其他微控制器'部分。  

不过,我在这方面的经验不多。 我不确定我的设置在硬件或软件方面应该是什么。 我花了相当多的时间在这些论坛和其他网上搜索,但大多数建议似乎是针对更熟练的计算机工程师。  

我需要的帮助是:

-关于硬件和软件设置应如何解决此问题的建议
如何学会如何为自己解决这些问题
-我可以找到此问题的示例代码以供使用或从中学习的资源

我花了一些时间阅读用户手册 http://www.ti.com/lit/ug/slau259e/slau259e.pdf ,特别是有关无线电通信的第25章。 我基本上理解手册中关于寄存器和汇编代码的内容,但我也不确定如何在实际编写代码方面实现这一点。

感谢您可能提供的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    对于硬件,您需要2个MCU和闪存仿真工具(FET)来编程和调试设备。 您可以在此处找到。

    对于软件,您可以使用 Code Composer Studio for Your IDE来开发代码和对设备进行编程。 您可以查看以下代码示例以开始: http://www.ti.com/product/CC430F5137/toolssoftware。 以下文件对这些问题进行了说明: http://www.ti.com/lit/an/slaa465c/slaa465c.pdf


    这些资源将帮助您入门,然后您可以使用设备的用户指南和数据表继续开发您的应用程序。


    希望这能有所帮助,

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nathan,  

    感谢您的回复。

    我有2个MCU,我有FET,我一直在使用CCS。  

    我看了代码示例,坦白地说,我对其中发生的事情没有太多的了解。 我的大部分编码经验都是使用Arduino和IDE,所以我所查看的汇编代码很难解释。

    我有没有办法了解如何实施此ADC转换和RF通信? 我花了很多时间通过示例代码分析和浏览用户手册,但我的轮胎在这里有点像在沙漠中旋转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    您指的是什么汇编代码? 您应该能够在slac525b(2)\cc430_RF_examples\CC430x513x RF examples\RF_CC430x513x中链接到的zip文件中看到示例源代码。 如果您进入这些文件夹中的任何一个,您应该会看到.c和.h文件,其中包含的备注应解释当前发生的大多数情况。 此代码应与Arduino中的代码非常相似。 我链接到的文档也应该解释此代码的大部分内容。

    对于ADC转换,可在以下位置找到示例代码: www.ti.com/.../getliterature.tsp

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    您是否能够找到所需的内容?

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动,我正在关闭此线程。 如有必要,请随时回复。

    此致,
    Nathan