This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:将MSP430F5438A与另一个MSP430F5438A编程

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/629810/msp430f5438a-programming-msp430f5438a-with-another-msp430f5438a

部件号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他部件: MSP-FET

大家好,

我想使用另一个使用UART的MSP430F5438A擦除MSP430F5438A的闪存并对其进行编程。

如果能有几个链接和一个好的阅读,将会受到高度赞赏。

谢谢,此致,

安杰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    个基于Sla535 LaunchPad的MSP430 UART BSL接口,其中LP G2用作BSL硬件。

    www.ti.com/lit/an/slaa535a/slaa535a.pdf

    您还可以检查如何在开放源代码EZ-FET Lite / MSP-FET固件中完成BSL。

    http://www.ti.com/tool/MSPDS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zrno Soli,

    感谢各位的注意。
    我将了解如何从“www.ti.com/lit/an/slaa535a/slaa535a.pdf”中获得灵感并对其进行修改,以便MSP430F5438A (编程器)可以读取要从其SD卡编程的代码,然后擦除和编程其他MSP430F5438A (目标)的闪存。

    谢谢,此致,
    安杰特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zrno Soli,

    我在查看MSP-FET固件,其中有一个文件BSL430_Command_Interpreter.c。

    因此,我假设当BSL脚本程序(端口作为COM端口打开,使用USB电缆通过FTDI芯片将RS232信号转换为UART信号)连接到MSP430的UART时,我加载脚本文件以运行以下命令:

    //
    //脚本示例543x系列UART BSL
    //
    //下载闪烁LED应用程序
    //通过UART BSL连接到543x系列设备
    //
    //它是使用Launchpad BSL进行测试的
    //应用程序作为通信网桥
    //
    日志
    模式MSP430F5xx UART COM14
    //提供了错误的密码
    //mass eraseof the memory (内存的质量)
    Rx_password .\pass16_wrong.txt
    Rx_password .\pass16_default.txt
    RX_DATA_BLOCK .\blinkLED_f5438.txt
    crc_check 0x5C00 0x0020 0xAF15
    CRC_CHECK 0xd2 0x00D0 0xC1EA
    Set_PC 0x5c00

    那么,我是否应该在MSP430硬件(MMSP430F5438A)内运行MSP-FET固件(BSL430_Command_Interpreter.c和其他相关文件),以便MSP430能够采取正确的操作(写入/擦除)并给出apt确认?

    或者,当我在TCK和RST引脚上给出适当的信号时,MSP430将进入BSL模式,并且已经有某种类型的固件在那里运行,它将执行与 MSP-FET固件(BSL430_Command_Interpreter.c和其他相关文件)等效的作业?

    谢谢,此致,

    安杰特