This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:使用板载XDS110对外部MSP432进行编程,连接问题,无法重置为出厂设置

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/634912/ccs-msp432p401r-programming-external-msp432-with-on-board-xds110-connection-issues-and-cannot-reset-to-factory-settings

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我正在从事计算机工程的高级项目,并尝试使用启动板的XDS110在试验电路板上对MSP432进行编程。  试验电路板有必要的旁通盖,我已阅读过这些内容,并按照原理图进行了说明。 它们是直流直流,模拟VCC和数字VCC。 我还将相应的5个编程信号发送到MSP上的正确引脚。 我还有用于DCOR的91k电阻器。

我遇到了错误-613,其中调试器无法连接到MSP。 E2E上的大多数论坛建议在这种情况下进行出厂重置。 这样,并按照第 29页上的URL www.ti.com/.../slau575g.pdf'上的说明进行操作,但由于以下错误,我无法执行出厂重置:  

正如您所看到的,我可以按照提供的链接中的说明连接到DAP核心,但当尝试使用出厂默认值刷新MSP时,我收到此错误1170。 我在这个错误上看到的论坛说要执行出厂重置:   所以我处于一个永无止境的循环中,我正在与你们联系,希望你们能得到一些帮助,了解如何进一步调试和编程我的外部MSP432。

谢谢,James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    请您分享您的原理图吗? 另外,不确定您是否知道此链接: software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    谢谢!

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    我想知道您的主板是否有问题?

    此致,

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    感谢您的回复。 我还没有解决这个问题。 我没有回应,因为我认为这可能是一个试验电路板问题,我正在等待收到我们已命令尝试的PCB,但我尝试在PCB上编程时再次遇到1170错误。

    随附了我的PCB示意图,请访问using.e2e.ti.com/.../msp432.sche2e.ti.com/.../Controller.sch

    此致,

    詹姆斯