This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MSP-EXP430F5438:使用MSPDebug时,未知设备:0451:f500

Guru**** 2590930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/633683/linux-msp-exp430f5438-unknown-device-0451-f500-while-using-mspdebug

部件号:MSP-EXP430F5438

工具/软件:Linux

您好,

我是TI微控制器的新客户,并且有与此相关的问题。

我正在尝试在MSP430上运行RIOT OS,并且正在使用MSPGCC编译器在Ubuntu 16.04 上工作。 我尝试对此设备" mspdebug uif"使用MSPDebug,但收到错误

未知设备:0451:f500。

我尝试从各种来源修补mspdebug,但这似乎也无法解决问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shivi,您好!

    TI不维护MSPGCC或MSPDebug,因此很难对此发表评论,但未知器件通常表示FET和目标器件之间存在问题。 您的MSP-FET430UIF是否已连接到MSP-EXP430F5438的JTAG端口? MCU是否正确定位在目标连接器上,且引脚1位于左上角?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 方向正确。 我想我已经找到了解决方案。 让我先验证一下,然后再发布。