This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:Launchpad Board启动

Guru**** 2590610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/635671/msp430fr4133-launchpad-board-bring-up

部件号:MSP430FR4133

您好,

我最近制作了这个启动板,做了一些修改,  

基本上,我为该设备从事了最初的Eagle项目,并实施了以下更改:

1-移除了电路板的仿真器部分,只留下JTAG插头,以便通过跳线连接另一预制启动板电路板上的仿真器。  

2-已修改液晶屏(使用更大的液晶屏,需要更多的液晶屏针脚)。

 从MCU到H桥IC的3个连接引脚38-39-40,用于直流电动机控制。  

现在,当我使用另一个电路板上的仿真器,使用2线SPY双线(GN, 3.3v, 2线SBW)和CCS来加载软件时,错误弹出,显示未知设备。

我是否需要深入了解TI的JTAG实施,因为有如此多的详细信息?

我们是否做了会灼伤或永久损坏板载MCU的错误操作?

使用CCS调试功能下载任何软件/固件是否正确?

假设我已经完成了对主板的目视和电气检查,您能否给我任何有关可能出现的问题的提示。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一般性意见:

    "未知设备"是程序员的一种全套功能,意思是"我不明白我看到的是什么[也许什么都看不到]"。

    当我在手动装配时看到这一点时,它总是意味着(a)焊缝损坏或(b)有动力的东西。 确保您已获得所有推荐的旁通盖。

    如果我自己做这件事,我单独提出MCU,只需要支持组件,这样我就可以一次调试一件事。 CCS正常。

    尽管我很笨拙,但我还没有成功地烧毁一个MCU。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jamil,

    我方面的几个检查点:

    • 当您连接VCC,测试,重置和GND针脚用于SPY双线接口时,请检查VCC... 应保持3V。 检查MCU DVCC与DVSS引脚之间的电压。
    • 确保测试针脚上没有组件。
    • 复位销应向上拉(如10K或4.7K),盖上接地端。 上限值必须小于2.2nF...

    希望它能解决你的问题...

    此致,

    Vikas Chola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Bruce,您的评论很有帮助,感谢您抽出时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Vikas,选择小于2.2nF的值解决了我的问题,我现在可以运行我的程序。