This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-Gang:MSP-Gang编程器显示错误23:MCU设备初始化

Guru**** 2590810 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP430F6459

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/632662/msp-gang-msp-gang-programmer-shows-error-23-mcu-device-init

部件号:MSP-Gang
主题中讨论的其他部件: MSP430F6459

客户反馈最初,MSP-Gang编程器能够在少量运行时进行编程。 部署2周后,显示错误23:MCU设备初始化。 它无法执行编程...错误消息始终显示无法初始化MCU。客户使用它对MSP430F6459进行编程,通过Vcc,GND测试和RST引脚连接。 客户已对器件执行自检,发现空腔2至7上的RST信号有错误。目标MCU在板上目标MCU的RST引脚上有R1(47k)和C1(1nF)。编程器在自检期间已在RST上有错误。 MSP-Gang的固件版本是01.02 .08.00。 请告知MSP-Gang编程器是否出现故障。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吴先生,您好!

    请附上自检的输出文件吗? 您可以通过在回复时单击右下角的"插入代码,附加文件等..."链接,然后使用回形针图标"插入文件"来完成此操作。

    此致,
    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Katie:

    请参阅随附的文件。 谢谢你。

    e2e.ti.com/.../6562.MSP_2D00_GANG_2D00_SelTestReport.txt

    此致,

    GIM Huat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gim Huat,

    这很有帮助-感谢您提供报告。 根据报告,我们对您的编程设置中使用的顺序有一些疑问。

    1.目标设备是从外部供电还是从MSP-Gang供电? (例如,目标上是否已有电池或目标上有电源,而不是目标仅由MSP-Gang供电)?
    2.如果目标有外部电源,在MSP连接之前是否已为其供电?

    此致,
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Katie:

    请参阅以下客户回复。

    1.目标设备是从外部供电还是从MSP-Gang供电? (例如,目标上是否已有电池或目标上有电源,而不是目标仅由MSP-Gang供电)?

    -->我们使用外部电源。

    2.如果目标有外部电源,在MSP连接之前是否已为其供电?

    -->没有JTAG连接。 然后打开电源。

    请参阅随附的客户设置屏幕截图。

    在Target的电源下,客户选择了"由编程器供电"

    这是否正确?

    此致,

    GIM Huat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gim Huat,

    如果目标设备板上连接了外部电源并为其供电,则不应将MSP-Gang设置为由编程器供电-这将导致编程器和设备之间的电压冲突。 您应该使用下拉菜单选择其中一个外部电源选项。

    此外,您是否可以共享显示MSP430器件与MSP-Gang JTAG/SBW接头连接的原理图片段? 我询问的原因是,根据内部或外部电源选项,应该有不同的Vcc连接。 如果使用从组向目标MSP提供的电源,则应将目标Vcc连接到MSP-gang引脚2。 但是,如果如您所述,目标MSP具有外部电源,则目标Vcc应仅连接到MSP-Gang引脚4。 这样,MSP-Gang就可以调整其编程信号,使其与目标外部提供的电压相适应,从而避免电压冲突。 您可以在硬件工具用户指南 www.ti.com/lit/pdf/slau278中找到带有推荐编程连接的图表
     
    此致,
    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4370.schematic.pdfHiKatie,

    请参阅随附的示意图。 客户表示他正在通过将跳线JP-1a设置为针脚2和3连接到J1。 如果设置为PIN2和PIN3,则使用外部源。

    此致,

    GIM Huat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gim Huat,

    这会带来更多混乱-您描述针脚2和3连接在跳线上,用于外部电源。 但在您显示的GUI图像中,它设置为内部MSP组电源。 这种冲突是一个问题,事实上,我认为,在这种情况下,编程会造成一个错误。 他们能否确认在没有遇到这些最新问题的MSP组上,软件和硬件的工作设置是什么- GUI的屏幕截图+跳线位置和外部提供的Vcc电压?

    此致,
    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Katie:

    客户回复如下:
    该测试板的设计有2个选项;

    选项1-跳线JP1设置为2和3
    VCC-1连接到编程器电源,它使用编程器电源触发继电器,此继电器将闭合电路并向目标提供BL +3V3。

    选项2–跳线JP1设置为1和2。
    目标由程序员提供

    此致,
    GIM Huat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gim Huat,

    继电器是否未显示在图中-我只在JP1引脚2和二极管上看到过流保护装置,但当JP1处于2和3位置时,没有任何设备连接到VCC-1。

    如果使用外部电源时确实连接了VCC-1而不是VEx-1,并且按上述方式设置了GUI,则违反了MSP-Gang的使用条件。 如果从外部为设备供电,则不能连接VCC-1,必须连接VEx-1,并且必须将GUI设置为使用外部电源而不是内部电源。 否则可能会发生电压冲突。

    另一个问题:当他们运行自检时-是否使用了连接到耙串的示意图中所示的编程夹具? 如果是,是否可以在没有任何附加到MSP-Gang的情况下运行自检?您是否看到了相同的结果?

    此致,
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../mspgang.docxHiKatie,

    请参阅下面的示意图。

    客户答复:运行自检时未附带任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gim Huat,

    感谢您的额外备注。 但是,正如我在上面的文章中提到的,这只是证实他们违反了MSP团伙的使用。 它们可能会损坏设备或MSP组合编程器。 他们需要更改其编程设置。

    问题在于,他们将MSP-Gang设置为从编程器提供电压,但实际上是从外部电源提供电压(只要他们在位置2+3上使用跳线)。 在这种情况下,由于GUI中的MSP-Gang设置为提供 电压,因此它不希望看到其它线路上的电压有任何潜在的不同,但它可能会略有不同,因为它是不同的外部电源。 如果他们使用外部电源,则必须更改设置,以便可以打开外部电源,但将MSP-Gang GUI设置为外部电源-这是外部电源唯一可接受的用途。 不建议使用他们当前正在执行的操作。

    此外,在其原理图中,除了VCC-1之外,VEx-1仍将连接,即使他们使用MSP-Gang在位置1+2中为JP-1供电-这也违反了MSP-Gang建议的编程连接。 如果使用MSP-gang进行编程以提供电源,则必须断开VEx-1连接。 必须在其编程设置中进行一些更改,以更改此编程夹具接口或与MSP设备的电缆连接,从而使MSP-Gang电源箱的VCC-1和VEx-1永远不会同时连接。

    此致,

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Katie:

    已注意到。 我会通知客户。
    非常感谢您的帮助。

    此致,
    GIM Huat