This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关使用嵌入式USB串行适配器的MSP430G部件的BSL的信息

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPBSL, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/635667/info-on-bsl-for-msp430g-parts-using-embedded-usb-serial-adapter

主题中讨论的其他部件:MSPBSLMSP-FET

去年夏天,我研究了在项目中嵌入USB到串行适配器的想法,以便最终用户只需一根USB电缆和正确的软件即可执行固件修订,而无需Launchpad。  适配器芯片和包含这些芯片的模块现在非常便宜,因此嵌入它们是有意义的。  我重点介绍了增值系列部件- G2231和G2553。  我写了全部,但现在又把它写在Github上了:

https://github.com/gbhug5a/MSP430-BSL

如果有人感兴趣,该项目将在自述文件中进行总结,并在PDF中详细说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的工作George,我还想使用此线程指出以下BSL资源:

    MSPBSL_Scriptter,包括用于MSP430 1xx/2xx/4xx器件的BSLEMO: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    MSP430-BSL编程工具: www.olimex.com/.../
    BSL Flash用户指南: www.ti.com/.../slau319o.pdf
    MSP-FET和MSPBSL一般资源

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,Ryan。  让我借此机会提醒大家,如果使用USB转串行适配器,最新的正式版本的BSLDEMO不适用于G2553这样的部件。  这是因为DTR线的极性与所需相反。  我重新编译了源代码以添加"i"选项来反转DTR,修订后的源代码和 可执行文件 都包含在 我的存储库中。  但是,如果TI发布一个具有此功能的新版本的BSLDEMO,则会更好。  我知道它“已过时”,但由于没有 替代产品,可能还需要TI的一个版本,因为G2553仍在继续销售。