This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2618:MSP430F2618

Guru**** 2592130 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1101, MSP430F2618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/635650/msp430f2618-msp430f2618

部件号:MSP430F2618
主题中讨论的其他部件:CC1101,CC1200

打扰一下  
我是 TI设备的初学者,  
您能帮我如何在Altium Designer或任何其他模拟器中模拟此器件(MSP430f2618,CC1101,CC1200)吗?!  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    Altium Designer用于PCB设计,如原理图设计/CPCB布局。

    对于模拟器,您可以尝试使用IAR,您需要下载MSP430和CC系列的版本。

    另一种方法是应用 store.ti.com/default.aspx上的Lunchpad/BoosterPack,然后使用CCS (www.ti.com/.../ccstudio)

    此致
    KC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,亲爱的,  

    但很抱歉,我问我能否模拟电路原理图!!  
    就像在proutes中模拟pic微控制器  

    是否有解决方案?!  

    提前感谢!