This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2370:上述组件与NFC模块兼容

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2370, TRF7970A, DLP-7970ABP, TIDM-NFC-RW, TIDM-NFC-SDM, TIDM-NFC-DESFIRE-AES

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/635622/msp430f2370-above-component-compatible-for-nfc-module

部件号:MSP430F2370
主题中讨论的其他部件: TRF7970ADLP-7970ABPTIDM-NFC-RWTIDM-NFC-SDMTIDM-NFC-DESFIRE-AES

支持路径:/其他主题/设计技巧和操作指南/

我的团队正在处理 基于项目的NFC模块,并决定使用下面的TI组件

MSP430F2370 (有源)
16位超低功耗微控制器,具有32 KB 闪存,2048B RAM,比较器
www.ti.com/.../description&lpos=Middle_Container&lid=Alternative_Devices

TRF7970A (活动)
多协议完全集成的NFC-MHz NFC/ 13.56 收发器IC

因此,您的指南是否需要此产品全方位的完整填写?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您是否查看过以下资源?

    DLP-7970ABP
    TIDM-NFC-RW
    TIDM-NFC-SDM
    TIDM-NFC-DESFire-AES

    此致,
    Ryan