This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2:MSP-EXP430G2

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/635585/msp-exp430g2-msp-exp430g2

部件号:MSP-EXP430G2
在“线程:LM3940”中讨论的其它部件

我有一个MSP430G2启动板和许多附加的其它设备,如温度和湿度传感器,射频发射器和接收器模块等。现在的问题是TI需要约3V的稳压电源,而其它大多数设备需要5V。 我想用一个电池为所有外部设备供电。 现在,我设计了一个电路,它的工作方式如下。 我有一个9V电池,我正在使用一个5V调节器IC,比如L7805来产生5V调节电源,并控制以5V运行的东西。 然后我使用LM3940 (3.3V稳压器)将其转换为3.3V @1A。 我发现MSP430的最大输入电流为400mA。 那么,上述安排是否会使我的MSP变得更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要MSP在其任何引脚处都没有发现高于3.3 V的电压,它就不会被炸。

    您如何处理来自/至外部模块的信号电平转换?