This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430f5529:连续适当ADC的设计。

Guru**** 2592190 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/635557/msp430f5529-the-design-of-successive-appromiate-adc

部件号:MSP430F5529

大家好,

我在 MSP430f5529的数据手册中没有找到ADC的方框图。我只想 使用MSP430f5529的DAC来设计连续的近似ADC。我该怎么办?我想知道  

MSP430f5529 ADC的工作流程。有人能帮我吗?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅《用户指南》第28章。

    对于SAR DAC,您还需要比较器。 无论如何,您为什么要设计自己的ADC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是一名学生。 我获得了使用 离散代数设计连续近似ADC的任务。 我有比较器,电阻,电容。但我没有DAC,我有MSP430f5529。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是人们经常做的事情,因此您可能找不到简单的"操作方法"指南。

    TI的AppNotes (SLAA806,SLAA129B)描述了“斜率”ADC,但它基于时间+固定参考,而不是SAR的可调整参考。

    在Web上(即 Google)我曾跳过一些项目(课堂笔记,电子书),这些项目以不同的详细程度描述了程序,但我没有保存任何项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    微控制器当然不是独立组件。 那么,您可以使用哪些非离散组件?