This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Msp430G2553 Proteus Simulation

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/635103/msp430g2553-proteus-simulation

主题中讨论的其他部件:MSP430G2553

您好,TI论坛:

我在Proteus 8上模拟msp430g2553设备。  出现一些错误。

最大引脚输出电流50uA (非mA)

引脚输出电压5V (当VCC = 3.3V时)

如何修复错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    遗憾的是,TI不支持MSP器件的模拟模型。 您可能想要尝试针对Proteus的其他论坛,或者等待此处的社区成员是否回答您的问题。

    感谢您的理解。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。

    此致,