This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2533:PWM引脚

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/635420/ccs-msp430g2533-pwm-pins

部件号:MSP430G2533

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

msp430g2533 (20引脚)中有多少个PWM (非软件)输出引脚。是否可以在不使用软件UART的情况下在1.5 中创建PWM波?如何操作?

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aju:

    所有CCR1/2引脚(Tax.1/2)均可用于PWM输出功能。 因此,您拥有0.1 2.4 ,1.6 ,2.6 ,1.1 ,2.1 ,2.2 2.5 及1.2 1.2。 这允许两个不同的周期和三个独特的占空比。 CCR0 (Tax.0)设置期间,只能输出50 % 占空比。 因此,如果您的输出需要不同的占空比,则不能使用WFP 1.5。

    此致,
    Ryan