This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MSP-EXP432P401R:汇编器错误处理器在Thumb模式下不支持 ìt lt`

Guru**** 2589330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/635076/linux-msp-exp432p401r-assembler-error-processor-doesn-t-support-it-lt-in-thumb-mode

部件号:MSP-EXP432P401R

工具/软件:Linux

您好,

我是一个新手,在Coursera上了一门嵌入式系统课程,现在有点晚了,所以那里的论坛现在不是活动的。

我们必须使用Ubuntu OS和GNU make工具为给定项目构建可执行输出。

尝试从给定的c文件生成目标文件时出现以下错误消息。

我搜索了这个,但没有找到任何关于的信息。

因此,我们非常感谢您的任何帮助。

提前感谢。

eee@embedded-VM:~ë/C1M2-Abubaker/src$ make build platform=MSP432
arm-none-eabi-gcc -DMSP432 -I./include/common -I../include/CMSIS -I./include/msp432 interrupts_msp432p401r_gcc.c -c
/tmp/c73SbT3.s:assembler messages:
/tmp/cc73SbT3.s:54: error: selected processor does not support `it recipeip' in Makb mode /tmp/cc73sbesfe.sprob: thb: thb: thb_执行
错误

:1g40rb: sprb: sprbsprb: sprb: sp1g40g10g10g10r_

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我强烈建议您放弃这种方式,使用CCS工具链,您将从TI获得更好的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真希望能这样做,但这与课程分配有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我遇到了同样的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将CPU从cortexm0plus更改为cortex m4,因为msp432p401r具有cortexm4f CPU