This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432P401R

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/631161/msp432p401r-msp432p401r

部件号:MSP432P401R
如何复制此演示视频用于语音识别? 我购买了以下链接中列出的所有3个硬件。 我下载了软件,现在有语音库,它的示例代码不起作用  
下载源代码,为该视频演示构建和运行源代码的分步流程是什么?
库没有源代码。  
我正在评估我们产品的软件和硬件。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Farzin,
    您可以使用此处找到的插件吗?

    dev.ti.com/.../

    谢谢!
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    这对我不奏效。 我使用tiRTOS尝试了CCS版本,在构建并以调试模式运行之后,没有任何反应。 显示屏上不会显示与语音识别相同的问题。 我安装了最新的CCS。 请告诉我我该怎么做? 我陷入困境,我们需要评估此产品的潜在用途。

    您发送给我的语音检测与语音识别软件之间有何区别。 该视频中的哪一项是演示?

    请告诉我该怎么做,我必须尽快完成此任务。

    谢谢!
    Farzin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Farzin,

    您使用的是Sharp Memory LCD BoosterPack吗? 如果是,请确保您拥有:

    1)将跳线从MSP432启动板底部的J2-11 (标记为WFP 3.6)连接到J2-17 (标记为WFP 5.7)

    2)增加了两个预定义符号'KENTEC'和'KENTEC_TOUCH'。 要在CCS中执行此操作,请在“项目资源管理器”中右键单击项目名称,然后选择“属性”,导航至“生成”->“MSP432编译器”->“预定义符号”,选择“添加...”按钮,在框中输入'KENTEC',然后选择“确定”。 对'KENTEC_TOUCH'再次执行此操作。

    3)安装在音频BoosterPack上的正确零欧姆电阻器。 电阻器应放置在R1和R4上,而不应将电阻器放置在R3和R5上。 这是Audio BoosterPack的默认配置。

    有关硬件配置的详细信息,请参阅语音检测用户指南。

    如果您仍无法进行演示,请告诉我。

    谢谢!
    Kristen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristen:

    感谢你的帮助。 我已经在网上找到了说明并弄清楚了。  

    我还有一个问题,是否可以将SW移植到其他平台,如ST Micro,如 STM32F413ZH MCU。  

    如果可能的话,我们是否需要支付任何许可证费?  

    您是否为其他设备移植了这样的软件?  

    我们的软件已经有了80 % ,并且我们只需要添加语音识别功能? 请告诉我吗?

    谢谢!

    Farzin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Farzin,

    Simplink语音检测插件是基于SimpleLink SDK框架开发的,旨在用于SimpleLink MCU,因为它除了利用语音算法软件之外,还利用MCU功能(如高精度ADC)。 如许可协议中所强调的,它不适用于非TI平台。

    我们强烈建议您使用SimpleLink MSP432 MCU与语音检测插件进行开发,因为您还可以从MCU硬件功能,强大的SimpleLink SDK框架以及SimpleLink平台的全面开发资源中获益。 这不仅可以帮助您启动并运行语音检测,还可以更快地开发整个应用程序。

    此致,

    粪便

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我有几个问题:

    1- TI提供的语音识别插件和语音识别库有何区别?

    2-什么是语音识别插件的许可协议? 我们是否可以免费购买TI硬件并使用软件,或者是否需要支付许可证费用?

    3-我需要将第二块板连接到MSP432来传输音频? 有可能吗? 我该怎么做?您能否给我发送一个示例链接? 我想使用I2S,但MSP432不支持I2S,那么我有哪些选择?

    谢谢!
    Farzin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Farzin,

    语音识别器库已并入SimpleLink SDK框架,具有附加功能和改进功能。 此库现已发布,并将作为 SIMPLELINK-SDK-VOICE检测插件进行维护。

    您可以阅读许可协议以获取完整的详细信息,但简而言之,软件可在TI微控制器上免费使用。  

    我让Kristen来回答技术问题。  

    此致,

    粪便

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Farzin,

    以下是AppNote,解释如何从MSP430的SPI总线上实现I2S类总线: www.ti.com/.../slaa449a.pdf

    此E2E帖子中有人使用AppNote在MSP432上实施I2S: e2e.ti.com/.../199.7869万

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    最佳,
    Kristen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristen:

    我正在寻找一款具有I2S功能的主板。 我们还需要一些DSP功能来混合某些音频信号。  

    我还需要在芯片上运行语音识别应用程序。 MSP432看起来很合理,但它不提供I2S,我可以肯定它是否具有DSP功能,我可以混合一些音频信号。  

    C5515 eZdsp USB记忆棒开发工具具有DSP功能,我相信它具有I2S和语音识别功能? 对吗?  

    您是否推荐了符合我要求的开发套件?

    我的要求是:

    1-至少2个全双工I2S或更多更好

    2-应能够运行语音识别软件

    3- DSP混合某些音频信号的功能

    谢谢!

    Farzin