This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432云Pinmux工具输出有错误

Guru**** 2589330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/633987/msp432-cloud-pinmux-tool-output-with-errors

您好,champs:

我只是尝试在 实际 的simplelink_msp432p4_sdk_1_50_00_12中设置一个基于portableNative MSP_EXP432P401R_tilos_gcc的新项目。

我想使用MSP43 2外设,它可以路由到J5连接器(不是标准LP连接器)。

所以我使用pinmux云工具来生成board.h和board.c文件(MAC OS X上的Safari浏览器)。

我在文档中发现 ,这 Board.c and Board.h 取代 MSP_EXP432P401R.c, MSP_EXP432P401R.c and Board.h 了当前示例中的现有版本。

因此我从项目中删除了这些文件,并将pinmux工具生成的新文件添加到项目中。

在执行board.c的选择构建(编译)后,我从7.2 (MAX OS X)收到以下错误信息:

>>编译失败

subdir_rules.mk:7:目标'Board.obj'的配方失败

"../Board.c",第343行:错误#20:标识符"PWMTimerMSP432_p10_5_TA3CCR1A"未定义

"../Board.c",第347行:错误#20:标识符"PWMTimerMSP342_TA3CCR2"未定义

"../Board.c",第407行:错误#20:标识符"SPIMSP432DMA_P_"未定义

"../Board.c",第539行:错误#255:应为","

"../Board.c",第543行:警告#12-D:解析在上一个语法错误后在此重新启动

4编译"../Board.c"时检测到错误。

gmake:***[Board.obj]错误1

通过添加',',很容易手动修复错误539

其余错误(标识符)无法轻松修复。

问题:

我相信我的程序正是客户在开始他们的第一个MSP432项目时所做的。  

我们的SDK内容和pinmux输出似乎不一致。

所以我的建议,请提供

-与实际pinmux输出兼容的示例

- simpleLink Academy实验,如何设置一个项目,如portableNative,MSP_EXP432P401R_tirtos_gcc ,使其适合我的主板。

-配方,确切操作,MSP_EXP432P401R.c ,MSP_EXP432P401R.c和Board.h仍在项目示例中。

问:请看我的pinmux文件并告诉我该怎么办? 这是一个已知错误吗?

附录:Pinmux的输出和项目文件:

e2e.ti.com/.../Archiv.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供pinmux工具生成的board.h和board.c文件? 我想在我结束时尝试一下,以消除错误。
    -Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!
    我把它放在第一个线程的archiv.zip中。
    在这里,您可以找到board.h,board.c和pinmux项目文件。 所以你应该有所有的东西来复制它。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,应该先看到这个。 我要看看。
    -Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!
    您能否同时重现我所看到的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,当输入逗号使其语法上正确时,Pinmux中的主板生成似乎有一个错误-在“P__”后面应该有一个端口号。 我会将错误归档,并在收到PinMux团队的回复时回复您。
    -Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Bob!