This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6.7791万A:测量61谐波

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-THDREADING

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/635031/msp430f67791a-measuring-the-61st-harmonic

部件号:MSP430F6.7791万A
主题中讨论的其他部件: TIDM-THDREADING

您好,

我正在使用MSP430F6.7791万A器件开发3相能量计。 我需要知道 我是否可以使用此IC测量电压和电流谐波的61级谐波。 (额定电压:240V,电流:6a,频率:45-65 Hz)。

谢谢!

Praful

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praful:

    是的,这应该是可能的。 首先,假设您的基频为50Hz,则61谐波为3050Hz。 因此,您需要采样频率至少提高2倍(Nyquist速率),即6100Hz (我只使用8192Hz)。 要更改采样频率,您需要调整SD24模块的调制频率,如有绝对必要,请调整过采样率(OSR)。 请记住,有效采样率是调制频率除以OSR。 有关谐波部分,请参阅我们的TIDM-THDREADING TI设计。

    F (s)= F (mod)/ OSR

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序