This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 什么可以使用(Elprotronic -闪存编程器)来命令行?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430-FLASHER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/632360/what-can-use-elprotronic---flash-programmers-to-command-line

主题:MSP430-Fasher中讨论的其它部件

尊敬的先生:

Lite FET版本Pro430)是否 支持FP430命令行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Neil,

    假设我正确理解了您的问题,根据我发现的信息,我相信答案是肯定的,但这是您应该问Elprotronic的问题,因为这些是他们的产品。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢。 您能提供一个窗口让我向他们咨询其他问题或信息吗? 非常感谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想答案可以在这里找到...
    e2e.ti.com/.../28.846万

    MSP430-Flasher (开放源代码,与MSP430 dll相同)可与命令行中的任何TI FET配合使用。

    顺便说一句,如果命令行是必须的,并且您找不到所需的软件/硬件组合,您也可以在(开放源代码)命令行PC侧检查我的闪光灯。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/60.7395万/2247401#2247401</s>224.7401万 224.7401万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Neil,

    您需要直接联系他们。 此外,请查看zrno链接到的线程。

    此致,
    Nathan