This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:与其他微控制器通信

Guru**** 2567575 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/634965/msp430f5528-communicate-with-other-microcontrollers

部件号:MSP430F5528
主题中讨论的其他部件:TDC7200

您好,

我正在做一个项目,用无线电波时间来测量飞行技术的距离。 无线电波以光线的速度传输,因此在一米的范围内,它将采用3.33 ns。 我有一个Arduino uno,无法计算此时间。 所以我在寻找一个外部计时器,然后我找到了TDC7200,它可以测量飞行时间。 现在我想使用TDC1000-TDC7200EVM,7200,然后将时间数据发送到Arduino以进行进一步处理。 现在我的疑问是,如何与Arduino进行板载MSP430F5528通信,以便获得计时器数据。  

我研究 了两个微控制器数据表都具有SPI和UART。 我可以为这两种协议对Arduino进行编程,但对于MSP430,我无法进行编程。 有没有其他方法可以让我在不对MSP430进行编程的情况下获得数据。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pabel,

    板上有F5528的UART通信接口,即UCA1_UART。 您可以在主板上找到接口的GPIO3/4端口。

    您可能需要为板载F5528创建固件,以便从UCA1_UART传输数据。 F5528的UART代码示例 可用作示例。