This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:上拉/下拉功能是否仍可用于选定的辅助功能?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/634900/msp432p401r-pull-up-pull-down-still-works-on-selected-secondary-functions

部件号:MSP432P401R

请告诉我,如果在备用功能中使用了相应的引脚,则上拉/下拉(与相应PxREN关联)是否有效? 我想使用一个USART,并且希望在 拔下连接器时RX输入不会保持浮动。

是否有输入/输出引脚内部连接的数字示意图?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    取决于所选的确切引脚和功能。请参阅 数据表SLAS826第6章中的图