This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432与LPC的接口(低引脚数)。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/634783/msp432p401r-msp432-interface-to-lpc-low-pin-count

部件号:MSP432P401R

我能否将MSP432连接到具有LPC (低引脚数)的芯片。

如果没有,SPI (或I2C)与LPC之间是否有适配器芯片?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LPC的唯一目的是廉价仿真ISA总线,因此它只在PC中使用,并集成到芯片组或外围芯片中。 没有单独的接口芯片。

    为什么您需要将LPC与MSP432配合使用? MSP是主机还是设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们希望将TPM与MSP432集成。 某些TPMS仅支持LPC总线
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从规范来看,它看起来需要33.3MHz LCLK (接口为PCICLK)。 这比SPI提供数据的速度更快,因此您建议使用什么接口来传输数据? 第二,也许更重要的是,需要4针地址/数据总线。 虽然可以使用4个ESCI外设作为SPI同时运行,但我不知道将输出同步到位级别的机制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是1.5美元 Xilinx CLPD桥接不同接口的完美应用程序。