This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR5994:GUI DSPLIB

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/634746/ccs-msp-exp430fr5994-gui-dsplib

部件号:MSP-EXP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。

我在搜索DSPLIB GUI示例时找不到它,我可以在哪里下载它?

谢谢你。

Marcos Llorente Ortega。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcos,您好!

    这是您想要的吗?

    http://www.ti.com/tool/msp-dsplib

    下载后,您可以在C:\ti\MSP\DSPLIB_1_20_03_01\Examples中找到代码示例,或者通过启动GUI文件夹中的DSPLibGUI.jar来找到筛选器设计GUI。

    此致,

    Ryan