请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5529 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我是嵌入式开发的初学者,我尝试同时采集两个模拟心电图信号,在设备上对这些波形执行实时滤波。
此外,这些波形需要通过USB连接传输到Android设备以进行显示。
我正在使用CCS促进发展。
目前,我打算遵循以下的行动流程。
1)使用 设备上的12位ADC获取两个信号。
2)将这些波形存储在某种缓冲区中。 (我是否应该考虑DMA来促进此过程?)
3)使用 我计划开发的c库执行所需的算法操作和筛选。
4)在实验板上的LCD上显示所需数据,并通过USB传输波形以在Android设备上显示。
我想 知道 这是否是我需要执行的操作的最佳流,以及MSP430F5529 微控制器的所有功能在我的应用中可以使用。
还有哪些现有库可以帮助我实现整个流程。
提前感谢。