This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:用于控制FET栅极的MSP430G2553

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/632839/msp430g2553-msp430g2553-for-controlling-a-fet-gate

部件号:MSP430G2553

你好

我正在使用其中一个MSP430引脚来控制FET。 我正在使用下面的代码,但似乎我不工作(我正在使用ANS示波器检查我的电路)

如果出现问题,请查看此代码并提出建议。

PS:根据FET数据表,门的阈值电压为0.5 - 1伏

谢谢你


void CirciutOn() ~//配置外部电源控制引脚P1IE &=~EXTERNAL _POWER_PIN;//禁用中断P1REN &=~EXTERNAL _POWER_PIN;//禁用上拉/下拉电阻器P1SEL &=~EXTERNAL _POWER_PIN;P1SEL2 &=~EXTERNAL OUT_POWER_PIN;P1OUTP_POL= 1.1 启用外部电源;启用外部电源 ;P1PIR_POL_POST_POL_POST_PIN; // WFP 1.1 ,将方向设为输出 } void CirciutOff() { P1IE &=~external_power _PIN;//禁用中断 P1REN &=~external_power _PIN;//禁用电阻器,获得3V输出 P1SEL &=~external_power _PIN;//正常,输出 P1SEL2 &=~external_power; 输出P1Amp =关闭; 输出 // WFP 1.1 ,将方向设置为输出 }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否向我们展示该原理图?
    您使用的针脚是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Keith

    感谢您的回复。 我确实发现了这个问题,打开FET我使用了P1OUT |= EXTERNAL _POWER_PIN;使其高
    为了关闭FET,我使用了P1OUT &=~EXTERNAL _POWER_PIN;

    我从一个朋友那里继承了旧代码,但他的电路似乎需要引脚低电平,而在我的情况下,我应该向FET栅极施加电压(高电压)

    感谢您的努力