This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-Gang:与终端程序通信

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/630821/msp-gang-communicating-with-a-terminal-program

部件号:MSP-Gang

我想知道如何使用TeraTerm应用程序与MSP-Gang程序员进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jose,

    感谢您的帖子。 您能否更具体地说明您希望如何将TeraTerm应用程序与MSP-Gang配合使用? 有多种方法可以控制MSP组,我建议使用我们的GUI。 但是,您也可以使用脚本来控制MSP-Gang。

    我建议参阅《MSP-Gang 用户指南 》中的第2.1 节,了解各种编程方法。

    • 使用交互模式编程
    • 从图像编程
    • 从脚本编程
    • 在独立模式下编程

    希望这能有所帮助!

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James,感谢您重播。 我想在生产线上使用此MSP-Gang,只是为了验证预览站中加载的程序。
    我只想让操作员在界面窗口(来自LabVIEW或VB)中按下START (启动),等待结果不好或不好。使用GUI或干预可能会有擦除或编程不同图像的风险。

    这是来自Katie Pier的信息。
    您可以使用任何编码环境来访问COM端口,并编写程序来自动发送和处理上述命令,而不是使用终端软件来发送命令。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose,

    您可以使用随MSP-Gang提供的DLL来编写您自己的程序,以利用COM端口。 您不一定需要使用TeraTerm之类的工具。 MSP-gang软件附带的DLL示例与GUI位于同一个安装位置,即C:\Program Files (x86)\Texas Instruments.MSP-gang.Examples。 有用C,C++和C#编写的示例。 您可以让此程序执行任何您想要的操作。 msp-gang用户指南 www.ti.com/.../slau358中介绍了DLL命令

    此致,
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jose,

    Katie是否回答了您的问题? 如果是,请单击绿色的"This Resolved My Issue (此问题已解决)"按钮。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序