This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:循环缓冲器是否与"MSP_Mac_iq31"(例如)一起使用?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/634259/msp430fr5994-does-circular-buffer-work-with-msp_mac_iq31-for-example

部件号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0929万

我看到FIR过滤器调用的LEA循环缓冲器支持。  循环缓冲器支持哪些其他与矢量相关的函数?

我正在以"迭代"方式对数据输入流执行点积,并希望使用循环缓冲区。

如有必要,我可以在输入缓冲区的末尾复制一些数据,但最好避免这样做。

谢谢!

戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为跟进,我可能会让FIR呼叫为我工作...只是想更好地了解该功能在幕后的作用。  

    作为一个参考,我正在使用

    TI设计:Tida-0.0929万
    频谱分析仪:信号调节和处理
    用于捕获Arc签名参考设计

    它对pong FIR的实施有一个很好的解释。  此的源代码将会很好。  是否有?

    谢谢!

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dale,  

    循环缓冲区仅支持LEA中的FIR函数,遗憾的是不能用于任何其他DSPLIB函数。 DSPLIB用户指南 在尝试了解LEA的功能以及不同功能如何工作时非常有用。 它还包括您讨论过的许多函数的示例。

    作为跟进,我可能会让FIR呼叫为我工作...只是希望更好地了解该功能在幕后的作用。  [/引述]

    使用低地球轨道执行的飞行情报区和其他灾害监测和监测局职能的基本实施情况不向公众公布。 此信息是TI专有的,因为这些功能已针对LEA进行了高度优化。

     

    它对pong FIR的实施做了很好的解释。  此的源代码将会很好。  是否可用?[/QUOT]

    我似乎找不到TI设计中引用的代码,但我将与作者联系,看看是否可以提供。  

    最后,如果您尝试实施循环缓冲区,我建议您查看 FRAM实用程序的非易失性存储(NVS)库。 此库显示如何在FRAM中实现环缓冲。 虽然此库是为非易失性FRAM创建的,但应能将相同的概念应用于RAM。  

    此致,  

    Caleb Overbay