This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6721:原理图检查

Guru**** 2911190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/634487/msp430f6721-schematic-check

部件号:MSP430F6721

尊敬的 专家:

最近,我的客户正在使用我们的MSP430F6721设计O2探测器。 现在,他们已经完成了他们的示意图, 因此您能否帮助我们的客户核对示意图? 因为这是 我获得的第一个MSP430原理图 ,所以非常感谢您对检查和提供意见的支持。 如果有人能提供帮助,我可以通过电子邮件向您发送该示意图。 谢谢你。

此致,

意愿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在脱机处理此问题。

    此致,
    Ryan